This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:数据表和用户手册之间的 ADC 时序规格

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434278/tms320f28p550sj-adc-timing-specs-between-data-sheet-and-user-manual

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

您好!

根据数据表("数据表 F28P55x")、其中指出每个样本的转换时间可以为180ns。

但是、如果您查看用户手册中的 ADC 规格、我认为对于 F28P550SJ (150MHz 系统时钟速率)、ADC 外设时钟的速度只能达到75MHz 的速度。 这意味着我们需要设置预分频= 2、这会导致转换时间超过180ns。

您能否向我解释一下为何数据表中使用了180ns 转换时间?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ADC 转换时间为 tsh (采样保持时间)+ tlat。

    如果回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    感谢您的答复、但它没有回答我的问题。  

    我知道 ADC 转换时间为 tsh + tlat。 让我们为 tsh 使用1个时钟周期、这是非常极端的、并且如前所述、预分频的最小值为2、使得外设时钟为75MHz、相关的 tlat 为35个外设时钟周期。

    因此、ADC 转换的总时钟周期为 tsh + tlat = 1 + 35 = 36。  

    假设时钟速率为75MHz、每个时钟周期为13、3ns、总 ADC 转换时间为36 * 13.3ns = 478.8ns。 这比数据表中规定的180ns 大得多。  

    我的问题是、180ns 是如何得出的? 我在计算中遗漏了什么?

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    假设 ADC 的最大时钟速率为75MHz、每个时钟周期为13.3ns

    ADC 转换时间= 14 x 13.33ns = 186.62ns

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    现在要清楚得多。 但我还有一个问题。 您提到 ADC 转换时间为 tsh + tlat、tsh 是否随用户决定使用的不同采样窗口而变化? 如果需要、186ns 是否采用最小采样窗口?

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是正确的...用户可以相应地设置采样和保持时间。

    仅供参考、采样窗口也必须至少达到1个 ADCCLK 周期的长度、才能确保 ADC 正确运行。

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。