This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:SysConfig CAN 配置问题

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432177/tms320f28p559sj-q1-can-configuration-issue-with-sysconfig

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

客户 在项目中使用2个通道 CAN (MCAN0 MCAN1)。 使用 SysConfig 配置 CAN 时、这些例程会反馈2个问题:

1.将标准过滤器元素配置为10或任何其他数字而不是0后、SysConfig 就无法生成 MCAN1_init 函数主体。

2.所用的 MCAN0和 MCAN1标准过滤器元素不能配置为相同的值、例如 MCAN0配置为1~10、MCAN1不能配置为1~10。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请继续下面的主题。

    谢谢  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢您指出此问题。 我在 SysConfig 1.21中产生了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、QJ

    2. 所用的 MCAN0和 MCAN1标准过滤器元素不能配置为相同的值、例如 MCAN0配置为1~10、MCAN1不能配置为1~10。

    第二个问题是、它是 SysConfig 错误还是 CAN IP 的限制?

    请与 软件团队联系、以了解他们是否会在下一版本的 SysConfig 和更新时间中解决此问题?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我已提交 Jira 工单。 应在将来的版本中修复这些错误。