请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
你(们)好
客户 在项目中使用2个通道 CAN (MCAN0 MCAN1)。 使用 SysConfig 配置 CAN 时、这些例程会反馈2个问题:
1.将标准过滤器元素配置为10或任何其他数字而不是0后、SysConfig 就无法生成 MCAN1_init 函数主体。
2.所用的 MCAN0和 MCAN1标准过滤器元素不能配置为相同的值、例如 MCAN0配置为1~10、MCAN1不能配置为1~10。
谢谢
Joe