This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:mcan_ex1_loopback

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432736/tms320f28p650dk-mcan_ex1_loopback

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好、TI 的工程师。

  当我尝试运行实验时、即28p65 controlCARD 上名为"mcan_ex1_loopback"的示例。 它使用环回模式在内部将通信帧从发送器传输到接收器、但我发现发送器和接收器之间的 CAN ID 不同。 请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 是否正确、地址如下图所示? 为什么存储器浏览器窗口和 TRM 之间的关系不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例 mcan_ex1_loopback 使用11位宽的标准 ID 配置。  CAN ID 字段为29位宽。  位排列如下所示:

    标准 ID 仅使用位28至位18。  扩展 ID 使用位28至0。  对于 mCAN 回送示例、忽略位17至0、因为它们是无关的。  至于寻址、这是 MCAN 和 CAN 中存储器浏览器的已知错误。  查看 MCAN 和 CAN 地址时、请使用"Register"视图而不是"Memory Browser"。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家  Joseph。

      感谢您回答我的问题。

    此致。