This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:与 ET1100连接的要求

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1428609/tms320f28377d-requirement-for-connection-with-et1100

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于 ET1100的连接、我有两个问题、您能帮助澄清一下吗? 谢谢。

1. ET1100通过 EMIF 端口连接至 TI 的28377。 如果启用 BUSY 信号、是否可以在100ns 周期内访问 ET1100? 或者为了保证时序安全、我需要满足大于280ns 的写入周期要求吗?

2. BUSY 信号进入 DSP 的 XWAIT 信号、但不通过 FPGA、延迟约10ns。 时序设计是否需要进行任何调整?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    是将 ET1100连接至 CS0作为同步存储器还是将 CS[4:2]作为异步存储器?  

    如果 ET1100用作异步存储器、则写入周期时间由 w_setup、w_strobe 和 w_hold 的设置决定、这些设置定义了数据引脚的设置时间、选通时间和保持时间。  

    1.写访问长度必须满足存储器(ET1100)的最小写周期时间要求

    2. 必须设置 W_STROBE 以满足存储器(ET1100) NCE 脉冲宽度约束

    请参阅 ET1100数据表中的 AC 特性以确定这些参数的适当设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    感谢您提供的信息。 然后将其设置为 异步存储器。 以下是我的配置、希望能得到您的一些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    我在波形中没有看到任何问题。