Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 C2000WARE
工具与软件:
您好!
我在通过 DCAN 引导加载我的 TMS280039C Lanchpad 时遇到问题。 我按照应用手册 SPRAD51A 中描述的所有步骤操作、未成功完成。 我将 flash_kernel_ex5_dcan_flash_kernel 用作 Kernal、led_ex1_blinky。
一些器件反馈:
1.我的 PCAN-USB Pro 呈绿色闪烁、直到 dcan_flash_programmer (我通过 Visual Studio 运行)显示引导加载完成。
2.一旦引导加载"完成"、微控制器就不会跳转至闪存或 RAM。
3.如果在尝试引导加载之前、通过 XDS100上传闪烁的程序、那么引导加载后 LED 将不再闪烁。
简称为 DFP。 该软件在命令行中显示引导加载已完成、但我没有成功。
非常感谢您的任何帮助!
此致
Ezra