请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具与软件:
您好!
我的板停止工作、现在剂量不再需要加电。 甚至三个 LED 也不想通电。 当我插入 USB 时、主芯片开始发热很多、并且我检测到通过3.3V 和 GND 供电的短路。 `s 什么? 如果我断开了 JP1、JP2和 JP3之间的跳线、可以正常插入 USB。 总之、该板未连接任何内容、当我插入 USB 时、它仍然无法工作或上电。