This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437878/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!

我的板停止工作、现在剂量不再需要加电。 甚至三个 LED 也不想通电。 当我插入 USB 时、主芯片开始发热很多、并且我检测到通过3.3V 和 GND 供电的短路。 `s 什么? 如果我断开了 JP1、JP2和 JP3之间的跳线、可以正常插入 USB。 总之、该板未连接任何内容、当我插入 USB 时、它仍然无法工作或上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    电路板似乎已损坏。 对电路板是否进行了任何修改? 您是否可以访问热辐射、这可能有助于您查看主板上的哪些设备已损坏、并正确更换组件

    此致、

    Peter