请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DH Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的 Champs:
现在、客户测试 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\ethercat\f28p65x\examples\f28p65x_cpu1_echoback_solution。 并使用 F28P65 LaunchPad。 引导模式为闪存引导。
并提出以下问题:
1.将配置设置为"LAUNCHXL_FLASH"时、调试将出现错误。


2. 将配置设置为"flash"时

如果是禁用优化级别、则通信是正确的。 如果启用了优化级别、 当使用 CCS 在线调试时、一切都正常。 但在电路板断电并重新加电后、主站无法扫描从站节点。

测试后、客户怀疑以下两句话不能正常工作。

您能帮助检查一下吗? 谢谢!
Julia