This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:EtherCAT 示例在优化后运行错误

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435087/tms320f28p650dh-ethercat-example-runs-incorrectly-after-optimization

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Champs:

现在、客户测试 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\ethercat\f28p65x\examples\f28p65x_cpu1_echoback_solution。 并使用 F28P65 LaunchPad。 引导模式为闪存引导。

并提出以下问题:

1.将配置设置为"LAUNCHXL_FLASH"时、调试将出现错误。

2. 将配置设置为"flash"时

如果是禁用优化级别、则通信是正确的。 如果启用了优化级别、 当使用 CCS 在线调试时、一切都正常。 但在电路板断电并重新加电后、主站无法扫描从站节点。

测试后、客户怀疑以下两句话不能正常工作。

您能帮助检查一下吗? 谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    将在下一版本中添加对 LAUNCHXL_FLASH 的支持。  

    此外、在断开并再次重新连接电路板后、当优化级别为3时、主站无法扫描从站节点的问题。 我们试图在我们这边重现该问题、但我们可以扫描从属节点。 您能否要求了解更多详细信息、以便我们再次尝试重现问题。