This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:控制卡不工作:设置要求

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438063/tms320f28379d-control-card-does-not-work-setup-requirements

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我随附第一张控制卡的照片、其中显示了其 A:SW1和 SW1的设置、并使用  XDS100v2板载仿真器连接到该控制卡。  

我没有看到任何 PWM 输出、程序从闪存运行。 当然、我已经尝试重新启动控制卡。 当我从 RAM 中运行程序而不是将程序下载到闪存时、控制卡输出 PWM。 我还删除了 R83、但无法 让示波器测量的 PWM 输出。 第二个控制卡同样存在此问题。  

第三个 控制卡具有设置功能、A:SW1设置为1 ON (上)和2 OFF (下)、 SW1设置为1 UP 和2 UP。 此控制卡工作正常并输出 PWM。 未从该控制卡上移除 R83。 我也在其他控制卡上尝试过此配置。  

您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    controlCARD 的修订版本号是什么? 所示的电路板为绿色、表示该电路板为工程版本、已发布的最新版本为蓝色。

    所有 controlCARD 上使用的代码是否相同? 连接到电路板还有其他问题吗?

    此致、

    Peter