请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
我随附第一张控制卡的照片、其中显示了其 A:SW1和 SW1的设置、并使用 XDS100v2板载仿真器连接到该控制卡。
我没有看到任何 PWM 输出、程序从闪存运行。 当然、我已经尝试重新启动控制卡。 当我从 RAM 中运行程序而不是将程序下载到闪存时、控制卡输出 PWM。 我还删除了 R83、但无法 让示波器测量的 PWM 输出。 第二个控制卡同样存在此问题。
第三个 控制卡具有设置功能、A:SW1设置为1 ON (上)和2 OFF (下)、 SW1设置为1 UP 和2 UP。 此控制卡工作正常并输出 PWM。 未从该控制卡上移除 R83。 我也在其他控制卡上尝试过此配置。
您能帮助解决这个问题吗?