This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未通过命令行在 CCS_THEIA 中添加 CCS_Workspace

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434695/tms320f28388d-ccs_workspace-is-not-being-added-in-ccs_theia-through-the-command-line

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioC2000WARE

工具与软件:

我尝试使用以下命令将 CCS Project 文件夹添加到 CCS Theia 中的工作区:

cmd = ' "C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\SCRIPT~1\..\..\theia\ccstudio.exe" -data "C:\NewCCSTheiaWorkspace\TI_ert_rtw\CCS_Workspace" & '

该文件夹 位于内 CCS_Workspace 、包含必要的文件(我附上了一个屏幕截图以供参考)。

当我运行命令时 [status, result] = system(cmd) status 返回 0、表示该命令执行成功。 这适用于 CCS 12.7、 status  0 适用于 CCS Theia。 但是、打开 CCS Theia 时不添加工作区。  

CCS Theia 屏幕截图:

我可以看到使用相同的命令在 CCS 12.7中添加了工作区。  

CCS 12.7屏幕截图  


您能帮助我解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="52399" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434695/tms320f28388d-ccs_workspace-is-not-being-added-in-ccs_theia-through-the-command-line "]

    我尝试使用以下命令将 CCS Project 文件夹添加到 CCS Theia 中的工作区:

    cmd = ' "C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\SCRIPT~1\..\..\theia\ccstudio.exe" -data "C:\NewCCSTheiaWorkspace\TI_ert_rtw\CCS_Workspace" & '
    [报价]

    "-data"仅适用于 CCS Eclipse。 对于 CCS Theia、请改用"-root_dir"。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    感谢您的响应。

    尽管包含了 --root_dir 建议的参数、但 CCS 工作区未出现在 CCS Theia 中。  

    1. 导入工程命令:

      cmd = '"C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\SCRIPT~1\..\..\eclipse\ccs-serverc.exe" -noSplash -data "C:\NewCCSTheiaWOrkspace\CCS_Workspace" -application com.ti.ccs.apps.importProject -ccs.location "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\cla\CCS\cla_ex1_asin.projectspec" -ccs.overwrite full'
      • 此命令成功执行、带有 status  0、项目导入完成、默认设置如中所述 result
    2. 打开 CCS Theia 命令:

      cmd ='C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\script~1\..\theia\CCSTUDIO.exe"--root_dir "C:\NewCCSTheiaWOrkspace\ccs_Workspace"和"
      • 该命令也成功执行(使用 status  0)、但在打开 CCS Theia 时、CCS 工作区仍然不可见。

     您能否提供有关解决此问题的进一步指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您直接调用 ccs-serverc 可执行文件、而不是包装程序 ccs-server-cli 脚本。 建议使用后者。 您未使用该脚本的任何原因?

    此命令也成功执行、使用 status  0是、但打开 CCS Theia 时 CCS 工作区仍然不可见。

    您使用的是哪个版本的 CCS Theia? 我尝试了 CCS Theia 1.5.1安装、它适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    现在我使用的是 CCS Theia 1.5.1、之前我使用的是 CCS Theia 1.5.0。
    现在我使用的是 ccs-server-cli 脚本。

    我随附了完整的日志和屏幕截图。

    CMD =

    'C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\script~1\..\eclipse\ccs-server-cli"-noSplash -workspace "C:\Aditya\ccs_Workspace"-application com.ti.ccs.apps.importProject -ccs.location "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\ccs_00\full can_ex1_loopback.projectspec"

    k>>[status、result]=系统(cmd)

    状态=

    0


    结果=

    '
    -------------------------------------------------------
    正在从"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_02_00_00/driverlib/f2838x/examples/c28x/can/CCS/can_ex1_loopback.projectspec 导入工程...

    注:未指定输出类型-默认为"可执行文件"
    注意:当前未安装编译器版本"22.6.1.LTS"-默认为"22.6.1A23259"
    注意:未指定器件字节序-默认为"小端"
    注意:未指定链接器命令文件-默认为"2838x_flash_lnk_cpu1.cmd"
    注意:未指定运行时支持库-默认为"libc.a"

    停止更新的
    '

    K>>  

    CMD =

    "C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\script~1\..\theia\CCStudio.exe"--root_dir "C:\Adity\CCS_Workspace"和"

    k>>[status、result]=系统(cmd)

    状态=

    0


    结果=

    0×0空字符数组

    然后在不加载工作区的情况下打开 CCS Studio:  

    您能帮助确定我的日志与您的日志之间可能导致此问题的任何差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我有一个拼写错误。 正确的参数是"--root-dir"、而不是"--root_dir"。 您可以试试吗?

    您正在使用什么控制台? PowerShell?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回应, "--root-dir"为我工作