Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、 C2000WARE
工具与软件:
我尝试使用以下命令将 CCS Project 文件夹添加到 CCS Theia 中的工作区:
cmd = ' "C:\ti\CCSTHE~1\ccs\ccs_base\SCRIPT~1\..\..\theia\ccstudio.exe" -data "C:\NewCCSTheiaWorkspace\TI_ert_rtw\CCS_Workspace" & '
该文件夹 位于内 CCS_Workspace 、包含必要的文件(我附上了一个屏幕截图以供参考)。

当我运行命令时 [status, result] = system(cmd)、 status 返回 0、表示该命令执行成功。 这适用于 CCS 12.7、 status 也 0 适用于 CCS Theia。 但是、打开 CCS Theia 时不添加工作区。
CCS Theia 屏幕截图:

我可以看到使用相同的命令在 CCS 12.7中添加了工作区。
CCS 12.7屏幕截图

您能帮助我解决此问题吗?