Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE
工具与软件:
开发环境:
MCU:TMS320F2800156-Q1
TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf
CCS:12.7
SDK:C2000Ware_5_02_00_00
根据 TRM 的说明、只要用户使用 OSCCLKSRCSEL 的这些位改变时钟源、
SYSPLLMULT[13:0]寄存器将 被强制为零、并且 PLL 将被旁路且断电。 但当我切换时
从 XTAL 到 INTOSC2的时钟源为 SYSPLLCTL1.PLLCLKEN 和 SYSPLLCTL1。 PLLEN 仍然保持为1、没有变为0。
我想知道为什么。

代码(仅用于调试)

非常重要

/BR
塞缪尔