This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:SYSPLLCTL1寄存器

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432202/tms320f2800156-q1-syspllctl1-register

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

TRM: TMS320F280015x 实时微控制器技术参考 Manual_RevB_.pdf

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

根据 TRM 的说明、只要用户使用 OSCCLKSRCSEL 的这些位改变时钟源、

SYSPLLMULT[13:0]寄存器将 被强制为零、并且 PLL 将被旁路且断电。  但当我切换时

从 XTAL 到 INTOSC2的时钟源为 SYSPLLCTL1.PLLCLKEN 和 SYSPLLCTL1。 PLLEN 仍然保持为1、没有变为0。

我想知道为什么。

代码(仅用于调试)

非常重要

/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    下面是正确的、更改 OSCCLKSRCSEL 中的源时、SYSPLLMULT[0:13]将归零、PLL 不再锁定。

    看一下寄存器视图中的 SYSPLLSTS[LOCKS]位字段。 如果锁定为0、则表示 SYSPLL 未锁定。

    您可以通过对 SYSPLL (PLL 的输出)的 XCLKOUT 监控来检查它。

    [报价用户 id="556635" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432202/tms320f2800156-q1-syspllctl1-register "]

    根据 TRM 的说明、只要用户使用 OSCCLKSRCSEL 的这些位改变时钟源、

    SYSPLLMULT[13:0]寄存器将 被强制为零、并且 PLL 将被旁路且断电

    [报价]

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普拉坦:

    当我将 时钟源从 XTAL 切换到 INTOSC2时、 PLL (SYSPLLCTL1)不会被 旁路掉并将其断电、SYSPLLSTS[LOCKS]也不会被锁定。

    /BR

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    您也可以在 XCLKOUT 上路由 PLLSYSCLK、查看当时钟源发生更改时 PLL 未锁定或旁路、LOSS 位显示此更改。

    你有任何疑问吗? 这也是我在上一次答复中所说的。

    谢谢