This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:复位时 GPIO 的状态是什么?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438717/tms320f28035-what-is-the-gpio-status-when-reset

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道看门狗何时在 XRS 的下降沿触发复位、以及 GPIO 的状态吗?

如果 PWM 为高电平、芯片 在 XRS 的下降沿复位、那么 PWM GPIO 的电平是多少?  确定性延迟是低还是不受控制?

下面的图片来自 F2800137、我的客户想知道与 F28035是否有任何区别:黄色通道是 GPIO、绿色通道是 PWM。 当芯片被看门狗 。复位时、GPIO 立即下降、并且 PWM 在530 μ s 内不受控制地振荡

此致

Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    当 XRSN 被置为有效时、I/O 转换至高阻抗状态。

    将必须检查 XRSn 斜坡期间的状态、但该持续时间非常短、应该不会影响上述问题。
    我建议断开设备的所有连接、并在 controlCARD 上尝试相同的操作、只需通过将 xrsn 引脚置为有效来检查 PWM 输出。

    谢谢