Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具与软件:
小型演示编程 XXX.OUT 可下载到 RAM 中、然后从 RAM 中执行、
但是、当尝试下载一个插入式 YYY.out 文件时、始终会得到"加载字段"。
似乎闪存擦除成功。
相同的 JTAG 运行 在另一个设计中表现良好。
电源看上去正常、我们同时为 MCU 提供3.3V 和1.2V 电压。
而且、偶尔会出现闪存操作良好、然后可以执行。
我失去了方向、请帮助找出问题所在。
最好的爬坡、
Huabin
注意:
以下是我们收到的消息以及操作期间的图像。
------------------------------------------------------------------------------------------------
C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后将设置 CPU1以运行其应用。 在两个闪存组都编程后、可以从 SR 开始执行用户代码。
C28xx_CPU1:闪存编程期间出错(闪存算法返回了错误代码)。 操作已取消。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00\F2837x_flash\IDDK_PM_Servo_F2837x-v2.out:加载失败。