This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法对闪存进行编程

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437405/tms320f28379d-flash-could-not-be-programmed

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

小型演示编程 XXX.OUT 可下载到 RAM 中、然后从 RAM 中执行、

但是、当尝试下载一个插入式 YYY.out 文件时、始终会得到"加载字段"。

似乎闪存擦除成功。

相同的 JTAG 运行 在另一个设计中表现良好。

电源看上去正常、我们同时为 MCU 提供3.3V 和1.2V 电压。

 而且、偶尔会出现闪存操作良好、然后可以执行。

我失去了方向、请帮助找出问题所在。

最好的爬坡、

Huabin

注意:

以下是我们收到的消息以及操作期间的图像。

------------------------------------------------------------------------------------------------

C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后将设置 CPU1以运行其应用。 在两个闪存组都编程后、可以从 SR 开始执行用户代码。
C28xx_CPU1:闪存编程期间出错(闪存算法返回了错误代码)。 操作已取消。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00\F2837x_flash\IDDK_PM_Servo_F2837x-v2.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 YYY.out 文件、加载到闪存中是否正确? 此文件相对于器件上的闪存的大小是多少? 您能在 CCS 中查看项目生成的映射文件以了解它将占用多少闪存空间吗? 如果是闪存构建配置、该文件应该位于 CPU1_FLASH 文件夹中。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您的关注。

    .txt 和.map 文件是不同格式的映射文件。

    yyy.out 文件可以下载到我们以前的板上,新的有一些

    使得设计更简单、具有相同类型的 MCU。

    我们丢失了硬件或软件、出现了问题。

    此致、

    Huabin

     e2e.ti.com/.../IDDK_5F00_PM_5F00_Servo_5F00_F2837x_2D00_v2_2800_1_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了检查硬件是否是问题所在、您是否能够将另一个示例加载到器件中、比如具有.fill 值的 LED 闪烁? 您尝试从哪个版本的 CCS 加载应用? 这是最新的 CCS 版本吗?

    谢谢!

    Charles