This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:当280025的占空比为零时、会出现长高的现象。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1431343/tms320f280025-when-the-duty-cycle-of-280025-is-zero-there-will-be-a-phenomenon-of-long-height

器件型号:TMS320F280025

工具与软件:

尊敬的先生

客户调试发现、 当280025的占空比为零时、会出现长高的现象。 这些可能会导致 MOSFET 异常开路、能否提供一些建议?

EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;//将相位寄存器设置为零

   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE   = TB_COUNT_UP;//非对称模式

   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN    = TB_DISABLE;// Phase loading disabled.

 

 

   EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV  = TB_DIV1;//时钟与 SYSCLKOUT 的比率

   EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV   = TB_DIV1;

   EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD    = TB_SHADOW;

 

   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADODE;

   EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;

 

   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD     = AQ_SET;//将 PWM1A 设置为零

   EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU     = AQ_Clear;

 

   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD     = AQ_SET;//将 PWM1B 设置为零

   EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU     = AQ_Clear;

该配置位于 EPwm1Regs 中当 CMPA.bit.CMPA=0时、可能偶尔出现占空比为100%的现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    MCU I/O 振幅不能超过 MCU 电源(3V3)、除非有一些连接到该电源的外部电路导致出现这种情况。

    对于此测试、您是否使用定制电路板、控制卡或 Launchpad 进行测试? 它是否连接了外部电路? 此外、是否有任何驱动器连接到此 PWM 以 驱动 MOSFET 的栅极?

    此致、

    Sumit