This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:PWM 信号连接至 TZ

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432228/tms320f280045-pwm-signal-to-tz

器件型号:TMS320F280045

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要将 PWM1信号传输到 PWM2的 TZ 他配置了一个 GPIO 引脚作为输出引脚、并 使用该引脚输出 PWM。

之后、他将输入 Xbar 配置为此引脚、并使用输入 Xbar 在内部将 PWM 信号传输到 TZ、如下图所示:

他测试配置并发现 PWM1触发 PWM2的 TZ 的功能正常。

他想知道这种配置是否存在风险?

对此问题有何建议?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我认为客户实施的配置没有任何问题。 我也看到此配置也用于其他应用。

    此致、

    Sumit