This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Angela、
请参阅数据表的这一部分、了解上述部分所需的一些背景信息:
此处假设 VDD 由外部监控、因此对于外部 VDD 电源情况、VDD 的好坏不成问题。
因此、2.1没有要求、并假设 VDD 正在受到监测。 否则、内部 VDD POR 跳闸点太低、在触发 XRSn 并将其驱动为低电平之前无法保证器件的正常运行
对于2.2:
上电风险在于、如果上升时间太慢、BOR 可能会在电压稳定在正确区域之前释放。 客户可以参考时序延迟以及 BOR 发布范围、以确定是否存在风险
对于断电、我认为同样的速度太慢的风险、但由于 BOR 完全正常工作、因此它的风险应该比上电低。
在这两种情况下、我认为如果斜坡过快、则存在激活器件中的 ESD 二极管并消耗过多电流和/或锁存 IO 缓冲器的风险。
对于 VDD 的斜升速率、由于我们再次假设该电源轨上有外部监控器、因此更像是器件看到的受控上电。
此致!
Matthew
这是正确的、您能提供一些 IC 器件型号吗、以便查看我们与规格相差多少? 如果这更是该拓扑的问题、我们可能不得不使用基于 LDO 的电源或降压。
此致!
Matthew
2. 我还没有找到没有缓起功能的降压 IC
DANG、
您能否评论以下 TPS562201的启动图中的哪一个与您在系统中实现的方式匹配? 此外、由于这些器件仅显示1V 的输出电压、您能评论一下配置为3.3V 输出电压时看到的内容吗? 上电时间是下面显示的3倍还是仍为1 ms?
此致!
Matthew
1. 我是指箭头所指的时间(TPS562201)
2. 下面是我们测得的波形(ch1:3.3V) 、其延迟时间相对较长、约为1ms。
DANG、
感谢新的信息,这有助于很多。
我认为 VDD 延迟在这方面有所帮助、可避免 VDDIO 线路上升时间较长的问题。
由于 VDD 在~2.85V 之前根本不接通、它也在 原本可能是一个不决定因素的时间内保持 XRSn。 当它出现时、VDDIO 已经在正常范围内、这样内部 BOR 监控器此时也处于稳定/已知正常状态。
还可以看到、在 DS 中的预期范围之前、XRSn 系列没有释放、这也表明内部没有实现稳定。
如果我们认为这种 VDDIO/VDDIO 关系 VDD 可以保持 I 正常、从而违反最小压摆率、则器件将完全退出复位状态并正确运行。
有一点很好奇、在 VDDIO 几乎完成斜坡之前、VDD 的关闭源是什么?
此致!
Matthew
我了解 正常的上电序列(图6-3)、但没有解决我的 电流问题(例如我显示的波形)
DANG、
我来提供更多详细信息。
DS 中列出的上升时间主要是为了确保内部 POR/BOR 监控电路使器件保持复位状态、直到电源处于规格范围内。
当 VREGENz = 0V (不是您的用例)时、内部 VREG 为1.2V 内核电源供电 、而该电源的优缺点是 POR/BOR 释放复位的初级栅极。 反过来、该电源的斜升速率也是我们关心的所有问题。
但是、当 VREGENz= VDDIO (您的用例)时、也会从外部为1.2V 供电、这也会释放复位。
如您所述、来自降压转换器的 VDDIO 斜坡太慢/长于我们为 VDDIO 提供的 DS 规格。 通常、这会带来一个问题、即内部 POR/BOR 将在 VDDIO 在范围内之前过早释放、并且可能存在器件过早开始执行代码的风险。
但是、根据波形、VDD (1.2V)直到 VDDIO (3.3V)达到或接近2.60V 时才会激活、这会降低 VDDIO 上的慢速斜升速率、从而正确地保持复位取消置位。 当 VDD 电源轨变为高电平时、精确的 VDDIO 监控器就会在规格范围内工作、并且我们能够正确地门控复位。
因此、即使我们违反了 VDDIO 上的最小斜坡速率、但由于应用 VDD 的方式、我可以放弃该要求、因为在系统级别、我们要避免 VDDIO 上缓慢斜坡可能导致的条件。
基本上、我认为您的电流实施将在上电后正确运行、因此您可以忽略 VDDIO 上的缓慢斜坡/违反 DS。
此致!
Matthew
"但是、根据波形、由于 VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)等于或接近2.60V 之前不会激活、这可以降低 VDDIO 上的缓慢斜升速率、正确地保持复位取消置位"
为什么2.6V 是 合适的值?
DANG、
2.45V 不在 DS 中、通过指定 VDDIO/XRSn 的斜坡速率以及内部 POR/BOR 的构建方式、我们将确保在释放 VDD 之前准确监控 VDDIO 电源轨。
不过、在您的情况下、由于 VDD 保持低电平并且不会随 VDDIO 上升、因此我们不必如此严格地限制斜升速率、因为 VDD 为0V 也可以保证 XRSn 保持不变、即使 VDDIO 在规格范围内也是如此。
这不是我们预期的情况、因此我们只给出了斜坡速率与器件内部不同监视器的所有不同开启/工作条件的对比。
斜升速率、连同我之前提到的方框图中的延迟、将确保 POR/BOR 不会过早地释放复位。
此致!
Matthew
是的、您提供的波形显示了 XRSn 相对于 VDDIO/XRSn 上的电压 VDD 的正确行为。 器件将在发生上电事件时干净地退出复位状态。
此致!
Matthew
1.测试数据
2.波形
CH1:3.3V CH3:1.2V CH2:RST
@MatthewRate ???
DANG、
抱歉、断电是可以接受的。 由于1.2V 在 VDDIO 斜降时仍然良好、因此当 XRSn 置为有效(并保持有效)时、器件行为处于已知状态。 一旦3.3V 达到该相似的电压范围、3.3V 和1.2V 似乎会一起斜降。
此致!
Matthew