请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具与软件:
在我的一个信号处理应用中、我使用的是 TMS320F28335。 我将使用内置 ADC、并遵循教学 ROM 中实验8的参考。 在我的应用中、我需要以1KHz 的频率对数据进行采样。 但在参考实验中、ADC 转换是由 PWM 启动的。 但我无法通过设置将采样时钟降低到1KHz
有人能帮我找到以1KHz 频率采样 ADC 的最佳方法吗?
目前、我将使用10kHz 的 ADC 采样、并使用 ADC 中断来存储和缩放数据。 并且计时器中断配置为1KHz、并每1ms 使用 ADC 数据。