This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ADC 采样频率

Guru**** 2486295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432731/tms320f28335-adc-sampling-frequency

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

在我的一个信号处理应用中、我使用的是 TMS320F28335。 我将使用内置 ADC、并遵循教学 ROM 中实验8的参考。 在我的应用中、我需要以1KHz 的频率对数据进行采样。 但在参考实验中、ADC 转换是由 PWM 启动的。 但我无法通过设置将采样时钟降低到1KHz   

有人能帮我找到以1KHz 频率采样 ADC 的最佳方法吗?

目前、我将使用10kHz 的 ADC 采样、并使用 ADC 中断来存储和缩放数据。 并且计时器中断配置为1KHz、并每1ms 使用 ADC 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我一天或两天返回给你。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="616772" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1432731/tms320f28335-adc-sampling-frequency 并且计时器中断配置为1KHz 并每1ms 使用一次 ADC 数据。[/QUOT]

    在这个器件上、我认为使用计时器 ISR 软件触发您的 ADC 是最好的选择。

    您可以启用 ADC INT 标志、然后对其进行轮询、直到该标志被提升、这将指示采样已完成。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben 先生的指导。 我会尝试这项建议。