This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:获取 ADC 引脚 A15/C7/10上的3.8V 电压

Guru**** 2485715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437615/tidm-02010-getting-3-8v-on-adc-pin-a15-c7-10

器件型号:TIDM-02010

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在开发受 TIDM_02010_DMPFC 设计启发的电路板。 然而、我们面临一个问题、其中一个 ADC 引脚(A15/C7/10)的读数始终为3.8V。 值得注意的是、即使从电路板上断开该引脚、相同的电压电平仍然存在。

您能否提供有关导致出现此持续电压读数的潜在原因的指导?

此致、

Ankit Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队成员、请引导我们了解此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    对反应延迟深表歉意。 为清楚起见、外部万用表的读数是 A15上的3.8V 吗? 当您说到"与电路板断开连接"时、您能否说明您是如何做到的?

    此致、
    Jason Osborn