请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02010 工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在开发受 TIDM_02010_DMPFC 设计启发的电路板。 然而、我们面临一个问题、其中一个 ADC 引脚(A15/C7/10)的读数始终为3.8V。 值得注意的是、即使从电路板上断开该引脚、相同的电压电平仍然存在。
您能否提供有关导致出现此持续电压读数的潜在原因的指导?
此致、
Ankit Saxena