请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 工具与软件:
我正在将 TMS320F28P659DK-Q1 100引脚 MCU 用于我的应用。
我想澄清一下 JATG 引脚连接的情况。
以下连接应使用间距为2.54mm 的标准14引脚连接器?
JATG 的引脚2 TRST 应连接到 XRSN (100引脚 MCU 中的引脚69)或保持断开状态?
如何进行6号引脚连接?