请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
你(们)好
SysConfig 1.21.0和1.21.1无法打开集成在 TIDM_02017中的 SysConfig、否则将报告以下问题:

如果我使用 SysConfig 版本1.20、它可以正常打开。 请帮助检查是否可以在即将推出的 SysConfig 版本中修复。
谢谢
Joe