This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:tidm_02017_2w_traction_f28p55x 的 SysConfig 功能

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1437632/tms320f28p559sj-q1-sysconfig-capability-of-tidm_02017_2w_traction_f28p55x

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

 SysConfig 1.21.0和1.21.1无法打开集成在 TIDM_02017中的 SysConfig、否则将报告以下问题:

如果我使用 SysConfig 版本1.20、它可以正常打开。 请帮助检查是否可以在即将推出的 SysConfig 版本中修复。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请继续下面的主题。

    谢谢

    Joe