This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1436855/tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我一直在使用 Launchpad XL 和 PLECS TI C2000目标库为我的三相逆变器生成 PWM 信号。 我正在进行闭环控制、因此需要测量我要通过微控制器的 ADC 引脚执行的电流值。 我面临的问题是 ADC 引脚具有固有的偏置、该偏置会使数字值从0偏移正值或从0偏移负值。 这使得测量实际电流值变得困难。 此外、偏置在给定时间内并不相同、每次微控制器复位时都会更改为新值。 校准该偏移也不容易。 电流传感器不是问题、因为我已经测量了电流传感器输出的值。 ADC 值也有一些噪声、可以滤除、但无法确定偏置。 这是该微控制器的一个常见问题吗? 如果是、是否可以采取任何措施来改进数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家目前不可用。 请预计回复会延迟2-3天。

    此致、

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    很抱歉耽误你的时间。 数据表中给出了 ADC 模块固有的 ADC 误差类型:  

    电路板设计中可能会引入其他误差类型。 您的 ADC 信号如何连接到器件引脚? 该误差是否是由噪声引起的?  

    其他常见 ADC 误差:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracw9

    https://www.ti.com/lit/spract6

    此致、

    Ben Collier