工具与软件:
我一直在使用 Launchpad XL 和 PLECS TI C2000目标库为我的三相逆变器生成 PWM 信号。 我正在进行闭环控制、因此需要测量我要通过微控制器的 ADC 引脚执行的电流值。 我面临的问题是 ADC 引脚具有固有的偏置、该偏置会使数字值从0偏移正值或从0偏移负值。 这使得测量实际电流值变得困难。 此外、偏置在给定时间内并不相同、每次微控制器复位时都会更改为新值。 校准该偏移也不容易。 电流传感器不是问题、因为我已经测量了电流传感器输出的值。 ADC 值也有一些噪声、可以滤除、但无法确定偏置。 这是该微控制器的一个常见问题吗? 如果是、是否可以采取任何措施来改进数据?