This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法检测目标

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438437/tms320f28377d-not-able-to-detect-the-target

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

这是 XDS110调试探针首次连接以调试代码、但未能连接。 USB 连接到笔记本电脑、USB 电缆的另一端连接到 TExaS XDS110调试探针、JTAG 从 XDS110连接到控制器。

我在项目->属性->连接-> XDS110 USB 调试探针中选择了调试探针。


构建工程、 然后进行调试。

它显示此错误:



因此、要验证属性中的连接、单击"验证"后将显示以下错误日志:

[开始]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\25027544\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1281\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库编译时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-260'(0xffffffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)
安装目录中。 请查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将其归档以获取说明。

[结束]

XDS110SupportReadMe.pdf -对我帮助不大  
请协助将调试器连接到目标。
如果我丢失、请分享硬件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 PC 设备管理器中看到任何内容吗? 是否尝试过确认工作正常的 USB 电缆?

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我尝试了其他良好的 USB 电缆,仍然没有检测.

    为了查看调试器是否在工作、还可以执行哪些进一步的步骤?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 PC 设备管理器中看到任何内容吗? 否则、XDS110可能会损坏。  

    谢谢!

    Ben Collier