This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:用于 F28P550设计的晶体振荡器电路

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1441336/tms320f28p550sj-crystal-oscillator-circuit-for-f28p550-design

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

看一下 F28P550XJ 的 TI 设计、我看到控制卡设计与晶体振荡器电路上的 Launchpad 之间有一些差异。

在控制卡上、显示阻尼电阻连接在 MCU_X2 (R92)上、后者定义为"晶体振荡器输出"、而在 Launchpad 设计上显示阻尼电阻器连接在 GPIO19_X1 (R106)上、后者定义为"晶体振荡器输入"。

 此外、在有关硬件设计指南的其他一些 TI 文档中、建议使用以下 PCB 布局、其中阻尼电阻器(Rs)连接在 X2路径上、如下所示:

 

这里出现的问题是、在 X1路径或 X2路径上、应连接阻尼电阻器的位置? 这两种不同的连接将如何影响进入 DSC 的时钟信号以及整个设计的质量?

 下面您可以看到每个设计的晶体振荡器电路:

控制卡设计(由 sprr500提供) LaunchPad 设计(由 sprr499提供)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关阻尼电阻的正确答案、请参阅您共享的数据表(TMS320F28xx 和 TMS320F28xxx DSC 硬件设计指南) https://www.ti.com/lit/an/spraas1d/spraas1d.pdf 第25页。 请将阻尼电阻连接到晶体输出( X2 )。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意分辨率、实际上、我认为在 X1路径中安装阻尼电阻是错误的。 有人知道在 X1路径上安装电阻器会产生什么影响吗? 我认为上升和下降时间会增加、具体取决于 X1输入电容。 我还想知道是否有人在 TI 测量过控制卡和 LaunchPad 两种设计的上升和下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在以下 pdf 报告中找到控制卡的晶体表征: 文件:

     e2e.ti.com/.../TI_2B00_TMDSCNCD28P55X_2B00_PCB_2B00_Evaluation_2B00_Report_2B00_49_2B00_050224.pdf

    将电阻器放置在 X1上会影响输入驱动电平、并可能减小振荡器放大级的增益。 通过降低晶振的驱动电平、可以降低过驱和晶振损坏的风险。  

    将其放置在 X2上将能够通过减少谐波失真来稳定振荡器、并确保晶体以其基频工作。 TI 建议在 X2上放置电阻器。 到目前为止、LaunchPad 晶体没有出现任何问题、但添加了注释以建议连接到 X2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分,感谢您发送编修。