工具与软件:
看一下 F28P550XJ 的 TI 设计、我看到控制卡设计与晶体振荡器电路上的 Launchpad 之间有一些差异。
在控制卡上、显示阻尼电阻连接在 MCU_X2 (R92)上、后者定义为"晶体振荡器输出"、而在 Launchpad 设计上显示阻尼电阻器连接在 GPIO19_X1 (R106)上、后者定义为"晶体振荡器输入"。
此外、在有关硬件设计指南的其他一些 TI 文档中、建议使用以下 PCB 布局、其中阻尼电阻器(Rs)连接在 X2路径上、如下所示:

这里出现的问题是、在 X1路径或 X2路径上、应连接阻尼电阻器的位置? 这两种不同的连接将如何影响进入 DSC 的时钟信号以及整个设计的质量?
下面您可以看到每个设计的晶体振荡器电路:
| 控制卡设计(由 sprr500提供) | LaunchPad 设计(由 sprr499提供) |
![]() |
![]() |
谢谢!