This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:错误保存要在 Matlab 中分析的信号的内存块

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443598/tms320f28335-error-saving-memory-blocks-of-a-signal-to-be-analyzed-in-matlab

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的 SIRs:
我想问您在 CCS 12中为一个信号保存一个存储器块的正确方法、以便稍后在 MATLAB 中进行分析。

我可以在 Graph 工具中完美地看到信号、但当我想保存该矢量时、会​​出现格式错误、并且在 MATLAB 中显示的值可能很大、也可能很小、而且不是实数。 我以不同的格式(IEEE 浮点、指数浮点等)存储数据、并采用 TI 格式。 我也尝试过二进制格式、在向量数值中​​出现一点不正确的。 我可以通过使用记事本访问文件来看到它。 从内存中保存向量以便稍后使用 Matlab 中的工具进行分析的正确方法是什么。

谢谢!

Juan