This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-3P-SEARCH:TI 微控制器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443579/c2000-3p-search-ti-microcontrollers

器件型号:C2000-3P-SEARCH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、专家

我们是否可以将 TI 微控制器与 Wolfram 三相主板 (如 MOD-MB-3P-0900V-40A-N DC-AC)和 MPPT 设计一起使用来实现一体化?


~Biruk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    是的、C2000适合3ph 应用。 器件选择需要基于应用的外设需求。  

    我们有一些电机控制参考设计、您可以同时参考此处的软件和硬件实现。 https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    请遵循此路径: C:\ti\c2000\C2000_SDK_5_02_00_00\solutions Ware_Motor。

    谢谢、此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Uttam。

    因此、之间不会存在兼容问题 TI 微控制器构建的 Wolfram 主板

    ~Biruk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfspeed 在相应页面上展示了 C2000微控制器  

    从应用的角度来看、我在使用 C2000 MCU 时没有看到问题。  

    谢谢、此致、

    Uttam