请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-3P-SEARCH Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好、专家
我们是否可以将 TI 微控制器与 Wolfram 三相主板 (如 MOD-MB-3P-0900V-40A-N DC-AC)和 MPPT 设计一起使用来实现一体化?
~Biruk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、专家
我们是否可以将 TI 微控制器与 Wolfram 三相主板 (如 MOD-MB-3P-0900V-40A-N DC-AC)和 MPPT 设计一起使用来实现一体化?
~Biruk
尊敬的 Biruk:
是的、C2000适合3ph 应用。 器件选择需要基于应用的外设需求。

我们有一些电机控制参考设计、您可以同时参考此处的软件和硬件实现。 https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
请遵循此路径: C:\ti\c2000\C2000_SDK_5_02_00_00\solutions Ware_Motor。
谢谢、此致、
Uttam