请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的专家:
我在这里询问我的客户。
C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28p55x\examples\led\led_ex1_blinky、我们可以在闪存配置期间正常运行、但在 RAM 配置期间。
如果我们 在 RAM 配置期间注释掉以下函数 Device_cal ()、那么它在 RAM 配置期间可以正常运行。 因此、您可以帮助我们确认该 OTP 存储器是否在 C2000ware 5.0.4版本中使用? 谢谢。