This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:跳闸区

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1443988/tms320f2800156-q1-trip-zone

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

你好、专家

我使用了 数字比较事件来触发 ePWM、例如过压。

当输入电压稳定时、当电压超过设定的电压值时、 将设置相关的直流跳闸事件标志(TZFLG[DCAEVT1]、TZFLG[OST])生成 ePWMx_TZINT 中断

但当 电压波动时、当电压超过设定的电压时、会生成 ePWMx_TZINT 中断、但 不会设置相关的直流跳闸事件标志(TZFLG[DCAEVT1]、TZFLG[OST])。

我的问题是: 产生了中断、为什么  没有设置相关的直流跳闸事件标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了单次触发模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中:

    TZn 输入端至少3个 TBCLK 低脉冲宽度足以触发 ePWM 模块上的故障条件。

    如果脉冲宽度小于此值、则 CBC 或 OST 锁存器无法锁存跳闸条件

    如果脉冲宽度小于该值、那么   是否会生成中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    我在研究这个。 我将在感恩节休息时离开、但将在星期一(12月2日)返回。

    此致!

    Ryan Ma