请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 工具与软件:
我想直接在 Simulink 中查看 C2000 I/O 的实际值和一些内部值。
我尝试使用以下示例代码=> mathworksWebisteLink。
Simulink 上显示的错误如下所示。 我怎么能这样做?
错误:外部模式打开协议连接命令失败
原因:
无法连接到目标应用程序: XCP 内部错误:响应 XCP 连接命令超时
错误:无法连接到"C28x_serial_ext"的"TI Piccolo F280049C LaunchPad"目标。
注意:我是 C2000使用领域的初学者、所以我可能因无意 中发现了这个问题。