This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:无法采用外部连接模式

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444987/launchxl-f280049c-external-connection-mode-impossible

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

我想直接在 Simulink 中查看 C2000 I/O 的实际值和一些内部值。

我尝试使用以下示例代码=> mathworksWebisteLink

Simulink 上显示的错误如下所示。 我怎么能这样做?

错误:外部模式打开协议连接命令失败
原因:
无法连接到目标应用程序: XCP 内部错误:响应 XCP 连接命令超时

错误:无法连接到"C28x_serial_ext"的"TI Piccolo F280049C LaunchPad"目标。

注意:我是 C2000使用领域的初学者、所以我可能因无意 中发现了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将无法对 Mathworks 软件进行故障排除、请联系 MathWorks 以获取支持。 我们很乐意帮助您解决您对于 MCU 本身或 TI 软件的任何问题。  

    此致、

    Ben Collier