This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439954/tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027

工具与软件:

您好!

我正在关注 LAUNCHXL-F28027的参考设计、我注意到了一些不寻常的情况。 在 ISO7231上、引脚5应为 INC、而不是 OUTC。 是这样吗? 此外、还不需要也不应安装外部晶体。 如果您有任何我应该知道的备注或建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这款设计用于哪个特定的参考设计?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 www.ti.com/.../spruhh2c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是参考设计 LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad 实验套件(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="613906" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439954/tms320f28027-tms320f28027 ISO7231、引脚5应为 inc、不是 outc。 正确吗?

    符号正确。 请参阅下面的 ISO7231数据表。

    [报价 userid="613906" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439954/tms320f28027-tms320f28027 、此外、不需要也不应接入外部晶振。[/QUOT]

    正确、F2802x 器件具有一个可以改用的内部振荡器。

    此致!

    Kevin