请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027
工具与软件:
您好!
我正在关注 LAUNCHXL-F28027的参考设计、我注意到了一些不寻常的情况。 在 ISO7231上、引脚5应为 INC、而不是 OUTC。 是这样吗? 此外、还不需要也不应安装外部晶体。 如果您有任何我应该知道的备注或建议、请告诉我。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在关注 LAUNCHXL-F28027的参考设计、我注意到了一些不寻常的情况。 在 ISO7231上、引脚5应为 INC、而不是 OUTC。 是这样吗? 此外、还不需要也不应安装外部晶体。 如果您有任何我应该知道的备注或建议、请告诉我。

感谢您快速回复 www.ti.com/.../spruhh2c.pdf
您好!
[quote userid="613906" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439954/tms320f28027-tms320f28027 ISO7231、引脚5应为 inc、不是 outc。 正确吗?符号正确。 请参阅下面的 ISO7231数据表。

正确、F2802x 器件具有一个可以改用的内部振荡器。
此致!
Kevin