This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:存储器映射阻止读取 CLA1_MSGRAMLOW 和 CLA1_MSGRAMHIGH

Guru**** 2483555 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1439250/launchxl-f280039c-memory-map-prevented-reading-cla1_msgramlow-and-cla1_msgramhigh

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我目前正在将一个项目从 LAUNCHXL-F280049迁移到 LAUNCHXL-F280039C。  

目前、我成功地在新的 Launchpad 中进行了编译、链接和运行、但是我注意到 DATA_SECITONS Cla1ToCpuMsgRAM 和 CpuToCla1MsgRAM 的所有变量部分在表达式视图中都不可见。

例如、在上面一个名为 task1_exec_tick 的变量位于  Cla1ToCpuMsgRAM 上、但除非我连接和调试 CLA、否则不可见、这与我在之前的 DSP (F280049)上使用的变量不同。

您也可以在前一个图像中检查的内容中、我无法在这些存储器扇区 CLA1_MSGRAMLOW 或 CLA1_MSGRAMHIGH 上看到变量 。 因此这让我相信 内存中的特定区域发生了某种事情。

#define _BOOTLOADER_ON_

MEMORY
{
#ifdef _BOOTLOADER_ON_
   FLASH_APP_VALID_E    : origin = 0x00080000, length = 0x000001, fill=0x0110           /* on-chip Flash App ; APP_VALID  0x0110*/
   SWVERSIONSEC         : origin = 0x00080001, length = 0x000100, fill=0xFFFF
   ADDR_VERSIONINFO     : origin = 0x00080101, length = 0x000006, fill=0xFFFF
   RESEVED              : origin = 0x00080107, length = 0x000003, fill=0xFFFF
   BEGIN           	   : origin = 0x00080200, length = 0x000002
#else
   BEGIN                : origin = 0x00080200, length = 0x00000002
#endif
   
   BOOT_RSVD              : origin = 0x00000002, length = 0x00000126

   RAMM0                  : origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
   RAMM1                  : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8
   // RAMM1_RSVD          : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

   RAMLS0                 : origin = 0x00008000, length = 0x00000800
   RAMLS1                 : origin = 0x00008800, length = 0x00000800
   RAMLS2_TO_LS7          : origin = 0x00009000, length = 0x00002800  // And using 0x100 more available

   RAMGS0                 : origin = 0x0000C000, length = 0x00001000
   RAMGS1                 : origin = 0x0000D000, length = 0x00001000
   RAMGS2                 : origin = 0x0000E000, length = 0x00001000
   RAMGS3                 : origin = 0x0000F000, length = 0x00000FF8
   // RAMGS3_RSVD         : origin = 0x0000FFF8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

   BOOTROM                : origin = 0x003F8000, length = 0x00007FC0
   SECURE_ROM             : origin = 0x003F2000, length = 0x00006000

   RESET                  : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002

   /* Flash sectors */
   /* BANK 0 */
   FLASH_BANK_RESERVED    : origin = 0x080202, length = 0x000DFE
   FLASH_BANK_INIT        : origin = 0x081000, length = 0x001000
   FLASH_BANK_CPU         : origin = 0x082000, length = 0x00D000
   FLASH_BANK0_CPU_CONST  : origin = 0x08F000, length = 0x001000

   /* BANK 1 */
   FLASH_BANK_CLA         : origin = 0x090000, length = 0x010000

   /* BANK 2 */
   FLASH_BANK2            : origin = 0x0A0000, length = 0x010000

// FLASH_BANK0_CPU_CONST_RSVD     : origin = 0x0AFFF0, length = 0x000010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

   CLA1_MSGRAMLOW   : origin = 0x001480, length = 0x000080
   CLA1_MSGRAMHIGH  : origin = 0x001500, length = 0x000080
}

SECTIONS
{
   codestart        : > BEGIN, ALIGN(4)
   .text            : >> FLASH_BANK_CPU, ALIGN(4)

   .cinit           : > FLASH_BANK_INIT, ALIGN(4)
   .switch          : > FLASH_BANK_INIT, ALIGN(4)
   .reset           : > RESET,          TYPE = DSECT /* not used, */

   .stack           : > RAMM1
#ifdef _BOOTLOADER_ON_
   swversionsec      : >  SWVERSIONSEC
  .Versioninfo       : > ADDR_VERSIONINFO
#endif
#if defined(__TI_EABI__)
   .init_array      : > FLASH_BANK_INIT,       ALIGN(4)
   .bss             : > RAMLS0
   .bss:output      : > RAMLS0
   .bss:cio         : > RAMLS0
   .data            : > RAMLS0
   .sysmem          : > RAMLS0
   .const           : > FLASH_BANK0_CPU_CONST       ALIGN(4)
#else
   .pinit           : > FLASH_BANK_INIT       ALIGN(4)
   .ebss            : >>RAMGS0
   .esysmem         : > RAMGS0
   .cio             : > RAMLS0
   .econst          : > FLASH_BANK0_CPU_CONST
#endif

   ramgs0           : > RAMGS0
   ramgs1           : > RAMGS1

   //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ramconsts        :  LOAD >> FLASH_BANK0_CPU_CONST
                       RUN = RAMLS0

   IQmath			  : > FLASH_BANK0_CPU_CONST, ALIGN(4)
   IQmathTables	  : > FLASH_BANK0_CPU_CONST, ALIGN(4)
   FPUmathTables    : > FLASH_BANK0_CPU_CONST, TYPE = NOLOAD

#if defined(__TI_EABI__)
   .TI.ramfunc      : LOAD = FLASH_BANK0_CPU_CONST,//FLASH_BANK0_SEC1
                      RUN = RAMGS2 | RAMGS3,
                      LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                      LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                      LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                      RUN_START(RamfuncsRunStart),
                      RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                      RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                      ALIGN(8)
#else
   .TI.ramfunc      : LOAD = FLASH_BANK0_CPU_CONST,
                      RUN = RAMGS2 | RAMGS3,
                      LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                      LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                      LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                      RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                      RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                      RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                      ALIGN(8)
#endif

#if defined(__TI_EABI__)
    /* CLA specific sections */
    Cla1Prog        : LOAD = FLASH_BANK_CLA,
                      RUN = RAMLS2_TO_LS7,
                      LOAD_START(Cla1ProgLoadStart),
                      RUN_START(Cla1ProgRunStart),
                      LOAD_SIZE(Cla1ProgLoadSize),
                      ALIGN(8)
#else
    /* CLA specific sections */
    Cla1Prog        : LOAD = FLASH_BANK_CLA,
                      RUN = RAMLS2_TO_LS7,
                      LOAD_START(_Cla1ProgLoadStart),
                      RUN_START(_Cla1ProgRunStart),
                      LOAD_SIZE(_Cla1ProgLoadSize),
                      ALIGN(8)
#endif

   .scratchpad      : > RAMLS1
   .bss_cla         : > RAMLS1

   Cla1DataRam      : > RAMLS1
   cla_shared       : > RAMLS1
   CLADataLS1       : > RAMLS1

#if defined(__TI_EABI__)
   .const_cla      : LOAD = FLASH_BANK_CLA,
                      RUN = RAMLS2_TO_LS7,
                      RUN_START(Cla1ConstRunStart),
                      LOAD_START(Cla1ConstLoadStart),
                      LOAD_SIZE(Cla1ConstLoadSize),
                      ALIGN(8)
#else
   .const_cla      : LOAD = FLASH_BANK_CLA,
                      RUN = RAMLS2_TO_LS7,
                      RUN_START(_Cla1ConstRunStart),
                      LOAD_START(_Cla1ConstLoadStart),
                      LOAD_SIZE(_Cla1ConstLoadSize),
                      ALIGN(8)
#endif
    Cla1ToCpuMsgRAM  : > CLA1_MSGRAMLOW
    CpuToCla1MsgRAM  : > CLA1_MSGRAMHIGH

}

我一直在阅读一些帖子、甚至检查了 ccs1270文件夹 C:\ti\ccs1270\ccs\ccs_base\emulation\gel\f280039.gel 中的 GEL 文件。 如果加载 Memory Map 视图、则可以看到该存储器部分可读且可写入:

到目前为止、所有内容都可能表明我的问题在于这些内存区域的可视化。 这是因为即使 CCS 看不到这些变量、如果我进行分步调试、我也可以看到 CPU1读取的值与 CLA1写入的值相同。

几天后,我自己想寻找更多的想法来解决这个问题。

所以我愿意接受任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    以下是一些建议:

    您是否使用 F280039C 器件的链接器命令文件?

    请参考下面路径中的示例2、并确保您的代码遵循相同的结构。

    [安装路径]\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\cla\

    谢谢。
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susmitha、您好!  

    感谢您的响应、我 实际上以您要告诉我的示例使用了相同的 cmd 文件作为示例。

    • [安装路径]\C2000Ware_5_00_00_00\device_support\f28003x\common\cmd\28003x_cla_flash_lnk.cmd

    但是、我的 CLA 程序更大、因此示例链接器文件会引发错误、但如果您检查 CLA1_MSGRAMLOW 和 CLA1_MSGRAMHIGH 、您可能会看到这些块的起始和长度根本没有改变。

    在调试器检查该存储器部分的方法时、是否还有其他东西可能会弄乱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否对链接器命令文件进行了任何更改?

    如果有、请告诉我。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    我已经对 cmd 文件进行了更改。 你可以在上面的帖子中找到我的 cmd 文件。

    简而言之、 我减少了 RAMM0部分、将旧项目所需的其他部分放入其中。 我将闪存组1用于 CLA1 RAM 代码。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我正在研究它。 我很快就会回到你的身边。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请检查变量定义是否正确

    请参阅以下路径中示例2.c 文件中的数据结构、并确保您的代码遵循相同的结构。

    [安装路径]\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\cla\

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susmitha、您好!

    以下是我的帖子中提到的变量 task1_exec_tick 初始化示例:

    #pragma DATA_SECTION(task1_exec_ticks,"Cla1ToCpuMsgRAM")
    volatile unsigned long task1_exec_ticks = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    您是否可以尝试将 unsigned long 更改为 uint16_t 或 uint32_t?

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的结果 Susmitha。

    Task1_exec_tick 未知内存映射阻止读取0x0014AC@程序
    (uint32*) 0x0014AC@Program unsigned long * 0x000014AC{??}
    *((UINT32*) 0x0014AC@Program)未知存储器映射阻止读取0x0014AC@Program

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我与其他专家核实并给您答复。

    不幸的是,由于感谢,我们的大多数专家都不在办公室,请期待我下周的答复。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否发送您的代码?

    谢谢!
    Susmitha