Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具与软件:
您好、
我目前正在使用 TMS320F28379D 进行串行闪存编程。 我已经查看了 本文档 并配置了 GPIO72 -> 0和 GPIO84 -> 1。 我使用该配置配置了 SCI 引导模式。 默认情况下、SCIA 使用 GPIO84和 GPIO85。 我对这个主题有疑问。
- 如果我在 OTP BMODE 位字段中配置了 GPIO28和 GPIO29、则无法再次对 MCU 进行重新编程。 如果我只使用默认配置、即针对 SCI 的 GPIO84和 GPIO85并对 MCU 进行编程、 我能否对 MCU 重新编程?
Yasin