This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 SCI 和 OTP 的串行闪存编程器

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444598/tms320f28379d-serial-flash-programmer-through-sci-and-otp

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好、

我目前正在使用 TMS320F28379D 进行串行闪存编程。 我已经查看了 本文档 并配置了 GPIO72 -> 0和 GPIO84 -> 1。 我使用该配置配置了 SCI 引导模式。 默认情况下、SCIA 使用 GPIO84和 GPIO85。 我对这个主题有疑问。

  1. 如果我在 OTP BMODE 位字段中配置了 GPIO28和 GPIO29、则无法再次对 MCU 进行重新编程。 如果我只使用默认配置、即针对 SCI 的 GPIO84和 GPIO85并对 MCU 进行编程、 我能否对 MCU 重新编程?

Yasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasin

    您指的是能够对 OTP 或 MAIN 闪存重新编程?

    如果使用 GPIO 84和85、则首先无需对 OTP 进行编程。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我正在指的是主闪存。 我将使用 GPIO84和 GPIO85。 根据您的解释、我明白如果我使用此配置、我可以对主闪存重新编程。 因为我不打算对 OTP 进行编程。 是这样吗?

    Yasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasin

    是的、主闪存将可重新编程。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的回答。

    Yasin