请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
您好!
我尝试使用 FATFS 在 CPU2上设置 SD 卡、但当我构建程序时、它会给我以下错误。

在我的代码中、我有#include SDFatFS.h 和#include ff.h. 我还向该工程添加了必要的链接文件、如下所示。


我注意到、当我在 SysConfig 中添加 SDCard FATFS 选项时、它确实起作用、但我不采取任何措施、否则会强制我在 CPU2上初始化 CS GPIO、而不是 CPU1、因为 CPU1应该不适用于此特定 MCU。