This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:CPU2上的 FATFS SD 卡

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444762/tms320f28p659dk-q1-fatfs-sd-card-on-cpu2

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

您好!

我尝试使用 FATFS 在 CPU2上设置 SD 卡、但当我构建程序时、它会给我以下错误。

在我的代码中、我有#include SDFatFS.h 和#include ff.h. 我还向该工程添加了必要的链接文件、如下所示。

我注意到、当我在 SysConfig 中添加 SDCard FATFS 选项时、它确实起作用、但我不采取任何措施、否则会强制我在 CPU2上初始化 CS GPIO、而不是 CPU1、因为 CPU1应该不适用于此特定 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jad:

    因美国假期而延迟、我们对此深表歉意。  您是否能够尝试将这些头文件直接添加到您的项目中、看看这是否有帮助? 如果是、问题很可能出在文件路径上。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我能够通过将  C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\fatfs\ccs\f28p65x\Debug 中找到的 fatfs.lib 添加到我的工程中来解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jad、

    感谢您的确认。

    此致、

    Aishwarya.