器件型号:28p650dk9
工具与软件:
尊敬的专家:
当我调试我的项目时、CCS 会报告
C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x000C0508、FMSTAT (在某些器件上为 STATCMD) 0x00000101
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:F:\0000_Server_SVN\branches\CZ\HI_28P650DK9_Board\HI_28P650DK9_Board_CPU1\Release\HI_28P65_Board_CPU1.out:加载失败。
我通过 uniflash 擦除闪存。 然后由 CCS 再次调试、成功。
但当我更改代码和调试时,失败了。
我已擦除片上闪存中的闪存。 

它指责:
C28xx_CPU1: 正在擦除 闪存 存储器...
C28xx_CPU1: GEL 输出: ... DCSM 初始化 启动 ...
C28xx_CPU1: GEL 输出: …… DCSM 初始化 完成 ……
C28xx_CPU1: GEL 输出:
CPU2 已 退出 复位 并 配置 为 等待 引导。
(如果 您 先前已连接、 可能 必须 恢复 CPU2 以 到达 等待 引导 循环。)
C28xx_CPU1: GSxMSEL 寄存器 配置 正确
C28xx_CPU1: BankMuxSel 寄存器 配置 正确
C28xx_CPU1: 操作 成功完成。
但我发现0xC0000未被擦除。

CCS:12.8.1.00005
为什么会发生这种情况? 谢谢!