请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具与软件:
你好。
我正在尝试使用 TMS320F29377D 来配置控制器低功耗模式。
目前、当 MCU 进入睡眠模式(HALT)时、它使用 GPIO 41唤醒。
我的问题是:进入睡眠模式时、是否可以在唤醒后仅使用 VDDIO 作为 MCU 电源、然后打开另一个电源(VDDOSC、1、2VDD、3.3VREF、3.3VA)?
或者、即使 MCU 进入睡眠模式、它的所有电源都应该处于活动状态吗?
我想在设计电路时查看此信息、但在数据表中找不到它。
请回复。
谢谢你。